This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:感测交流线路电压、中性点未连接至 GND

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893561/amc1336-sensing-ac-line-voltage-neutral-not-connected-to-gnd

器件型号:AMC1336

您好!

如果可以使用两个电阻分压器和 AMC1336来感测交流线路电压、则交流线路的中性点未连接到 GND。  

此电路是否可用于检测浮动直流电压?

请参阅随附的图像。

此致

Ilias Chorfi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilias、您好!

    可以执行相间测量、但必须注意接地。  

    我目前看到交流电阻分压器 AMC1336 GND 和直流轨连接到同一 GND、这不起作用。 这可能是一个拼写错误、但我认为我应该指出它。  

    AMC1336高侧电源的5V 电压将从哪里获得? 如果 AMC1336 VDD1和 GND1以与交流电阻分压器相同的 GND 为基准、则应正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、这解决了我的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elias、

    很棒!  

    如果您有其他问题或希望通过将原理图发布回 E2E 来查看、请告知我们。