This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:NCO 模式

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893595/dac38j84evm-nco-mode

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84、 DAC37J84

您好!

我 使用将 DAC 38j84配置为 NCO 模式(已连接):

Fsample=1920MHz

Fout= 620MHz

粗调 DAC 增益= 10

 IOUTAP SMA 中的额外损耗为2.5dB (考虑了 SINX/X 和两个变压器衰减)。

我的配置有什么问题?

谢谢、

阿萨夫

e2e.ti.com/.../nco_5F00_620.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    请参阅随附的文档。 您应该会得到大约0dBm 的音调。 如果启用混频器增益、则可以获得更多增益。 这将增加6dB 的增益。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_620MHz.cfge2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_620M_5F00_ref_5F00_821.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我使用的是 DAC3XJ8XEVM REV D (dac38j84)、

    您是否可以为此发送配置文件和测量值?

    谢谢、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_Fs_5F00_1200_5F00_NCO_5F00_500.cfgAsaf、

    此器件的最大采样率为1230MHz。 随附的配置文件使用的采样率为1200Msps、NCO 频率为500MHz。 当您接近 Fs/2时、正弦/ x 滚降将开始衰减音调。 在混频器增益关闭的情况下、我在该设置下读取的功率级别约为-7.3dBm。

    此致、

    Jim

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下该器件的最大采样率为何为1230MHz?

    根据组件数据表、最大采样率为2500MHz。

    最大采样率:

    • DAC37J84:1.6GSPS
    • DAC38J84:2.5GSPS

    我的设置如下(外部时钟):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    我的错误。 我在我的设置中使用1X 插值、最大采样率为1230。 您对您提到的采样率是正确的。 无论使用1200MHz 还是1920MHz、您都应该看到类似的结果。 您的设置看起来正常。

    此致、

    Jim