This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在输入端具有集成多路复用器的高速 ADC

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3441, ADC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893874/high-speed-adc-with-an-integrated-multiplexer-at-the-input

主题中讨论的其他器件:ADC3441ADC3421

大家好、  

我的客户正在搜索每通道最低采样频率为18MHz 的 ADC、并在输入端搜索集成多路复用器。

例如、具有集成四路多路复用器(单芯片解决方案)的100MHz ADC。 我搜索了我们的产品系列、找不到具有集成多路复用器的解决方案。  

我们有这样的解决方案吗? 请提出任何建议。  

谢谢。  

奥比那。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    我们没有包含集成多路复用器的高速 ADC (10MSPS +)。 我能想到的最接近的是 ADC3421 (12位)或 ADC3441 (14位)、但它们每个通道都有独立的输入。 这将用于什么应用?

    此致、

    Dan