This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:中断信号

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893692/tsc2007-interrupt-signal

器件型号:TSC2007

大家好、团队、

我对 TSC2007有疑问。

在某些情况下、器件是否在不触摸屏的情况下输出中断(/PENIRQ)信号?

客户在仅触摸一次面板后看到设备输出10ms 常规中断。

即使在这种情况下、I2C 通信似乎仍然有效、但 X 和 Y 坐标信息不好。

请参阅以下波形(黄色:中断、蓝色:时钟、粉色:数据)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    写入位 PD0时可能会发生 PENIRQ 错误触发的情况。 建议主机处理器在写入器件时屏蔽与 PENIRQ 相关的中断。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表的触摸检测部分。  

    此致、

    Aaron