This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:DAC60501M 和 DAC60508M

Guru**** 2345290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893551/dac60501-dac60501m-and-dac60508m

器件型号:DAC60501

DAC60501M 和 DAC60508M

我们将推出一系列全新的低成本单通道和多通道±10V 输出。

加电期间、上述 PN 将重置为中压。

在首次上电期间、此电压将为1.250V。

如果我们然后将输出范围刻度编程为0V 至5V、则在开/关/开电源周期后、下一次复位至中压的电压为2.500V、或者在开/关/开电源周期后、它将始终为1.250V。

此致

Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您给我们写信。

    DAC60508M 和 DAC60501M 在 POR 事件或下电上电后、两个器件都将复位至中标度。
    在本例中、它将始终是基准电压的功能、因此输出将为1.25V。

    由于这些器件没有非易失性存储器(NVM)、因此您编程的任何寄存器内容都将在 POR 事件或下电上电后丢失。 因此、是的输出将是1.25V。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回复

    BR

    Jørgen μ A