This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:AVDD/DVD 和 GND

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162414/ads8694-avdd-dvds-and-gnd

器件型号:ADS8694

尊敬的技术支持团队:

让我检查电源和 GND。

问题1.
根据数据表中的图109、AVDD 和 DVDD 似乎使用相同的5V 电源。
这是否意味着可以使用相同的电源?

问题2.

是否可以对 ADDD 和 DVDD 使用相同的 GND 平面?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    请参阅下面的我的答案。

    1.是的、只要电源干净、并且您的 CPU/MCU 可以在数字 SPI 总线上接受+5V 逻辑、您就可以为 AVDD 和 DVDD 使用相同的+5V 电源。

    2.是的、建议为 AGND、DGND 和 REFGND 使用实心接地层。

    此致、

    戴尔