This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684

Guru**** 2501425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162517/ads8684-ads8684

器件型号:ADS8684

你(们)好

还有几个问题。 

当 AVDD 以大输出电流供应给 LDO 并执行浪涌测试时、 
它消耗大电流(使用外部电源检查电流)、但我看到了 ADC 数据转换。 
根据答案、ADC 应该停止工作、并且应该检查某些数据。 
我们要求您澄清与我们测试的不同之处。 

2.
我想知道 ESD 结构。
请详细说明您描述的 ESD 结构、触发器和锁存器吗? 
如果有任何相关数据或方框图、我希望接收。 

3、
是否有任何与 ADS8684兼容的 IC、且不存在上述问题?
4.您推荐的电视是否有? 
如果有参考电路图、我想得到。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    我在 您原来的帖子中回答了同样的问题、请在 ADS8684:ADS8684上查看相关内容。 此主题已关闭。

    此致、

    戴尔