This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644EVM:原理图工作表说明和未使用的通道

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644, ADC3564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162811/adc3644evm-schematic-sheet-clarification-and-unused-channel

器件型号:ADC3644EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3644ADC3564

您好!

我正在查看 ADC3644的 ADC364xEVM_RevF (004)_Sch_2022-04-01.pdf 原理图表、并对通过组件使用"X"感到困惑。 例如、通过电阻器的 X 是否意味着移除该电阻器或替换为短路? 电感器和电容器也是如此。  

此外、我只想使用两个 ADC 通道中的一个。 我认为我可以使数字输出(DB0-DB6)保持悬空、因为它们是 CMOS 输出、但我想知道如何处理 B 通道模拟输入(BIM_P 和 BIM_N)? 它们是否只能接地或连接到 VCM?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    X 通过任何组件都意味着组件未组装、从而允许我们通过硬件修改提供多种操作模式。 如果您只需要单个通道、则可以使用 GUI 关闭通道。 如果您询问如何将其整合到设计中、我建议使用器件 ADC3564 、这是一个单通道等效器件。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经澄清了我正在尝试将 ADC3644整合到一个设计中。 我们想使用 ADC3564、但它目前没有库存、因此我们要使用3644、而不是使用其中一个通道。 布置第二个通道以使其不会使通道1的运行混乱的最佳方法是什么? 此外、如果我们在单端输入模式下使用 ADC3644并提供交流耦合信号作为我们的输入、我们是否仍然需要实施干扰滤波器和终端网络?

    谢谢、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在看到了。 感谢您添加了详细信息。

    如果是单端或差分驱动该部件、我们绝对建议使用毛刺滤波器。 您驱动这个单端的原因有什么吗? 仅是平衡-非平衡变压器的空间限制? 我相信您已经注意到、动态范围将减半、导致3dB 的即时损耗、因为模拟输入只能摆动一半的电压。 此外、由于差分信令不存在固有的噪声消除、HD2性能将会更差。 在任一种情况下、您都可以端接通道 B 模拟输入到 VCM 并使通道 B 数字输出悬空。 由于完全不会使用通道 B、因此您不需要任何电容器来保持 VCM 稳定、但更多的电容只会帮助 VCM 保持恒定、这取决于您。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、乍一看、我认为我们没有空间安装平衡-非平衡变压器、但仔细观察后、我们应该能够使其正常工作。 我想我们一定会沿着这条路走。 这对您有很大帮助! 感谢你的帮助。

    特洛伊