This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:宽带滤波器频率响应

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162277/ads127l11-wideband-filter-frequency-response

器件型号:ADS127L11

您好!

我们的客户希望了解 Fdata/2.4 = 0.41667・Fdata 点的频率响应。

我们可以看到-0.1dB 频率0.4125・Fdata Hz 和-3dB 频率0.4374・Fdata Hz 的规格。

但我们需要更精确的数据来指定 EE 产品性能。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki - San、

    我们需要生成用于 Fdata/2.4频率响应的数据。  我将在明天的工作结束时向您提供最新信息。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki - San、

    fin=0.41667*fdata 时的衰减等于-0.22747dB。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的及时回复。

    此致、

    Mochizuki