This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:如何使用 DLL 库进行连续采样操作

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161726/tsw14j57evm-how-to-use-dll-libraries-for-continuous-sampling-operations

器件型号:TSW14J57EVM

大家好、

我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议

由于数据的特殊需求、我需要将数据导出到我自己的 GUI 中、并且我们需要持续采样和显示数据。 因此,“HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples”路径下的 C++代码用于控制 HSDC,但 代码中没有连续采样的说明和操作。

我希望您的公司能够在 HSDC  软件中提供持续采样的运行逻辑、或者提供使用 DLL 库进行持续采样存储的方案。

此外、我想问的是、采样指令之间的间隔是否会在连续采样过程中导致少量数据丢失

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我认为此选项不可用、但我正在与软件团队确认。  

    关于采样间隔、数据将丢失。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    软件团队已验证此选项不可用。 由于在进行另一次捕获之前发送数据所需的时间、数据在捕获之间将始终丢失。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢 您的检查。 以下 是 此客户的后续问题、请提供您的意见。

    由于无法进行连续采样、因此可以使用 DLL 库在 HSDC 软件上实现连续捕捉、如图所示

    谢谢你。

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    无法支持此请求。

    此致、

    Jim