This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5292:LVDS 接收数据延迟因通道而异

Guru**** 2788835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160740/ads5292-lvds-received-data-delay-varies-between-channels

器件型号:ADS5292

大家好、

我尝试向 ADS5292的所有通道输入相同的模拟信号、并接收与 LVDS 数据相同的 AD 转换结果
,但只有通道4和通道5与其他通道有大约2个样本的差异。

在 fs=40MHz 时不使用抽取滤波器。 ads5292端是否有任何可能的原因?

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于同时支持大量客户、该器件的应用工程师专家应在24小时内回复您。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    这不是 ADS5292的预期行为。 要更好地理解您的问题、您能否回答以下问题-  

    1. 您在多少台设备中发现了此问题?  

    2.延迟有何差异? 也就是说、良好通道和不良通道之间是否存在接收到的样本延迟? 如果是、是两个采样延迟还是50us (fs = 40MHz 时为2个采样延迟)。  

    好通道和坏通道之间的差值是输出代码的差值吗? 如果是、输出代码的差异是什么?  

    4.您能否在 全部8个通道上共享输出波形数据?  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    1.您在多少台设备中发现了此问题?
    仅→1器件。
    2.延迟有何差异?
    →是。 请参阅随附的 PDF。
    好通道和坏通道之间的差值是输出代码的差值吗?
    →否 实数模拟信号。
    4.您能否在全部8个通道上共享输出波形数据?
    →是。 请参见随附的 CSV。

    e2e.ti.com/.../_0190D84E_221013.zip

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    1.是否有机会使用良好的设备更换故障设备,并查看系统中的问题是否已解决?

    2.您是否在40MHz 情况下使用 SYNC 信号?  

    3.对于有故障的器件、您能否从寄存器映射中读出所有寄存器并共享它? 这将帮助我们确定器件的当前状态。  

    4.您处于 LVDS 1线或2线模式吗?  

    5)使用 MAP_CH1234_TO_OUTn<3:0>和 MAP_CH5678_TO_OUTn<3:0>、您能不能)将 ADC 输入通道 IN4映射到 OUT3 ii)  ADC 输入通道 in3映射 到 OUT4 iii)将 ADC 输入通道 iN5   映射到 OUT6 ii)将 ADC 输入通道 IN6映射 到 OUT5。 您现在在哪些通道中看到了延迟?  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    1.可以尝试作为最后手段的换货。
    2.您是否在40MHz 情况下使用 SYNC 信号?
    →是。 我重新检查了时序、它们都很好。
    3.对于有故障的器件、您能否读出所有寄存器
    →马上就会有点困难。
    4.您处于 LVDS 1线或2线模式吗?
    →1线
    5.使用 MAP_CH1234_TO_OUTn<3:0>
    →我尝试交换 iN5和 IN7、并交换 IN6和 IN8。
    具有不同延迟的通道通过切换进行移动。
    此外、当我输出斜坡波形而不是模拟信号时、所有通道都以相同的延迟输出。

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    好的、我们可以在用尽其他选项后再次访问此选项。

    2.您能否探测同步时钟并共享图片?  

    3、读出所有寄存器会更好。 如果这很困难、现在您能否共享复位后写入器件的寄存器?  

    4、好的。  

    5. 好的。 只需再次确认、您是否可以更改 fs = 50MHz 并确认您仍然看到2个样本的延迟?  

    6.您能否读出以下寄存器位并确保它们设置为0:USE_FILTER<8:1>、 HPF_EN_CH<8:1>、 GLOBAL_EN_FILTER

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    我读回滤波器寄存器。
    我发现与 CH5和 CH6相对应的寄存器未设置。
    (它是由我们的软件错误引起的。)
    修复了错误,使所有通道都具有相同的延迟。

    此致、

    Tom Liu