This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:HDSC Pro 在旁路模式下冻结

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, ADC3683, CDCE6214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160473/adc3683evm-hdsc-pro-freezes-in-bypass-mode

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683CDCE6214

您好!

在使用 TSW1400尝试 ADC3683EVM 时、我注意到以下问题:

  • 2线制模式、实际抽取因子为2、4、8、16、32:工作无任何问题(请参阅随附设置和结果的屏幕截图)



  • 2线模式、旁路模式:高速数据转换器专业版软件在按下捕捉按钮时冻结、必须关闭(请参阅所附设置的屏幕截图)



请告知、如果选择的某些设置不正确、以及如何在该配置中运行设置。

提前感谢您、致以诚挚的问候、

Lukas Huber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    请给我们几天、我们将为您研究这一问题。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    当您提到 HSDC Pro 在按下捕捉按钮时"冻结"时、您是否看到弹出任何错误? 此外、您在 HSDC Pro 中使用的是什么.ini 文件?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我将使用左上角下拉菜单中的 ADC3683_2W_18bit。

    窗口变为灰色、标题中显示(无响应)。


    此时我通常 手动关闭软件、但如果您等待很长时间、有时会出现以下错误消息:

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    如何获得 HSDC Pro 屏幕以复制 ADC 代码视图? 我刚刚注意 到、在您的旁路模式配置中、您打开了"cog heel (齿轮)"选项并选择了"enable"(启用)。 对于旁路模式、您需要禁用此功能。

    要使旁路模式工作、请仅尝试以下步骤:

    ADC35XX GUI:

    1) 1)打开 ADC35XX GUI (如您在第一张图片中所示)。 如果电路板连接正确、器件型号应自动加载。

    2) 2)选择18b、2W 模式、BYPASS。 将 CDC 时钟启用切换为"ON"并选择完整采样率。

    3) 3)首先单击底部的"Configure"按钮、然后选择"Configure CDC"按钮。 检查 PLL_LOCK LED (D1)是否亮起 、以确保 CDCE6214已正确配置。 如果顺序不正确、可能会导致您在 HSDC Pro 中看到帧时钟错误。

    注意:不要更改任何其他 GUI 设置。 默认情况下应正确设置所有内容。

    HSDC 专业版:

    1) 1)加载 ADC3683 .ini 文件(如图所示)

    2) 2)选择"Capture"、您应该会看到一个输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的解释!
    因此、在 HSD proc 中、我只需在 cog 滚轮左侧的字段中输入65MHz、在 ADC35XX GUI 中、所有内容都应正确预配置、即使在输出接口窗口中、默认情况下输出接口开关设置为禁用、 输出接口选择设置为 DDR,输出接口映射器是否禁用了所有驱动程序?

    我将在本周回到办公室后立即尝试您描述的工作流、并返回给您以结果。

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:  

    是的、正确- 只需在 HSDC Pro 中的齿轮左侧的字段中输入65m。

    如果您计划使用板载时钟、 一旦在 ADC35XX GUI 中单击"configure CDC"按钮、DCLKIN 频率将进行配置。 如果 您选择 使用外部时钟、只需关闭"CDC 时钟启用"、然后键入所需的采样频率(即65m)。   如果您单击"calculation"、将显示正确的 DCLKIN 频率、您将为此频率设置第二个信号源。  

    要回答 有关输出接口的问题(请参阅 ADC3683数据表中的第55页)、请执行以下操作:

    'Output Interface Enable'和'Output Interface Select'由寄存器0x07控制-正如您在默认情况下所注意到的那样、该寄存器的读数为0x00。 数据表指示'在初始复位后、默认输出接口变体从保险丝内部自动加载。 不过、在回读时、该寄存器读出的值为000、直到使用 SPI 写入一个值。' 寄存器的值。  

    这意味着、当针对这个寄存器的回读为0x00时、缺省情况下、此部件从熔丝内部载入到正确  的缺省状态。 尝试 将您的 GUI 和 HSDC 专业版设置与下面的屏幕截图相匹配、并告知我们您是否仍然在旁路模式下运行时遇到问题。

    此致、Amy