This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:加电饱和

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963862/ads1263-saturation-on-power-up

器件型号:ADS1263

'我在差分输入上有一个0.1滤波电容器、其中20M 电阻器连接到 GND。  我在每个差分输入上还有1000p 至 GND。  为什么在某些装置上电时饱和?  我是否必须暂时短接输入?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS1263

    ADS1263是否能够暂时短接输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能解释一下饱和是什么意思吗? 您是否从 ADC 获得了满量程输出代码? 您能否提供有关此事件前后发生什么情况的更多详细信息? 共享原理图和寄存器设置也会有所帮助。

    通过将 INPMUX 寄存器的两个通道设置为相同的值(例如、将两个通道都设置为 AIN0)、您可以始终将输入短接在一起。 ADC 还会在自偏移校准(SFOCAL1)期间将输入短接在一起、如数据表的第9.4.6.2节所述。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    通过将.22uF 电容器更改为.1uF、预热时间显著缩短。  通过将其更改为.024uF、它进一步减小了它。  通过饱和、我将获得最大 ADC 值。  这用于电磁流量计。  液体接地、我使用+-2.5伏电源(使用开关后跟 LDO)。

    我目前已将10.0M 电阻替换为20.0M。  C64是一个网络、可匹配1000pF。

    我只需要20Hz 的响应速率。   

    一位 TI 应用工程师表示、我将需要20M 输入电阻器。  是否应该减小1000pF 的尺寸?

    当我放置了.22uF 电容器时、我将得到一条5分钟的预热曲线、该曲线形状呈指数级。  它遵循从 ADC15600开始的高原始值、达到大约3000、差分电压测量将稳定。   

    我欢迎致电608-235-7503。  

    我使用的是增益或32以及同步滤波器。  我以7.5Hz 的速率获取两个读数。  我有正磁场生成正值、然后有负磁场生成负值。  这两个值相加、稳态噪声从信号中下降。   

    我目前不是自动执行自动归零或自校准。  但我们将根据您的建议实施自偏移。

    寄存器值为:

    我所做的就是为电路加电并监控磁力计的流量。  如果它没有饱和(最大 ADC 值)、它在5分钟后稳定。   

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您是否有要分享的原理图? 您在线程中引用了 C64、但我看不到随附的图片。

    如果您愿意、可以联系您的 TI FAE、我们可以离线解决此问题。 我对您希望您的电路做什么以及它当前是如何不起作用有点不清楚。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您可能已经编辑了先前的帖子、以包含其他信息。 但任何图像等都没有通过。 我看到有一个具体的说法是"寄存器值是:"、但后面没有任何内容。

    我通常需要将图像保存到硬盘上,然后连接它们,而不是尝试将它们直接插入到帖子中。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将差分电容从.22uF 降低到10、000pF NPO、我设法显著缩短了启动时间。  但是、在加电时、我仍会获得最大 ADC 值20秒或更长时间。  如果我短暂地将差分输入短接在一起、ADC 值通常低于5000、并且我获得良好的差分读数。  我将尝试连接上述建议。  它看起来会起作用。  我有一个1000pF X7R 电容器阵列(因此电容器将匹配)、用于共模电容器。  将其改为 NPO 是否更好?如果是、您会建议什么容忍?  感谢您在这方面的帮助。  这对该项目非常重要。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    NPO 盖应该可以。 我们通常为 EVM 上的输入滤波器使用5% C0G 电容器、因此我也会更改 CM 电容器。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    此外、您能否提供输入电路的快速图、以便我了解您施加电压的位置以及输入无源器件如何连接到 ADC?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述输入短接需要考虑输入放大器、但它不会使外部差分电容器短路、我认为这是问题所在。  我是否需要添加模拟开关以在启动时移除差分电容器上的电荷?

    此外、为了适应输入电阻的高可变性、您是否建议在每个 IN+和 IN-输入端放置一个单位增益高输入阻抗运算放大器?  这些运算放大器非常适合不引入新噪声。  但是、由于这是一个 MAG 仪表、因此会减去任何恒定噪声或偏移、因为输入信号是反向的、然后每两个读数相互减去、从而消除稳态偏移和噪声、并使信号输入保持2倍。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能否提供输入电路的快速图、以便我了解您施加电压的位置以及输入无源器件如何连接到 ADC? 如果不知道输入电路是如何配置的、我就不能真正评论开关的需要。

    ADS1263已经具有高输入阻抗、因为您以32的增益使用它-您可以在数据表中看到、它在启用 PGA 的情况下为1Gohm (典型值)。 我认为不需要额外的缓冲器。 实际上、我们还有其他客户将 ADS1263用于流量计应用、其中传感器输入直接连接到 ADC、而无需有源电路(当然需要无源滤波等)

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 PGA 的说明。  我想我仍然需要暂时短接10、000pF 的差分电容、以消除上电时的饱和。  解决这一问题的唯一方法是进一步减小 IT 和共模电容器的尺寸、并依靠数字滤波来降低噪声。  这对您是否有意义、如果是、您是否会建议100pF 共模电容和1000pF 差分电容?

    P.S.  如果我在前端上放置一个模拟开关、以便在加电期间对其进行短时短路、我担心它会在输入端产生额外的噪声。  也许我偏执了?

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    如果不能看到您的输入结构是什么样子、就很难确定您的建议是否有效、因此我怀疑我的意见将非常有帮助。 您能否帮助回答我在下面的问题、以便我进一步帮助您?

    • 如果您不愿意共享整个原理图、您能否至少共享输入调节电路的图纸(系统输入端子与 ADC 之间的所有内容)?
    • 您使用的是哪种类型的传感器? 器件型号会很有用
    • 加电时传感器的输出电压是多少?

    您可以始终通过私人邮件共享此信息、但我认为您需要先向我申请成为朋友。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为产生最大值(饱和)的电容器是 C8、它从.22uF 更改为.01uF、但仍然会产生饱和。  似乎我需要放置一个从 ANI0到 ANI1的模拟开关、并在启动时将其激活一秒钟。  我已将10M 输入电阻器更改为20M。  这是可以的吗?  为了防止输入偏移电流在此流量计应用中造成问题、它们必须具有多大的尺寸?

    这应该是我就此问题提出决议的最后一个问题。

    谢谢你。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    由于我看不到您是如何将无源器件连接到 ADC 的、如果没有我在上一篇文章中请求的信息、我就无法再做评论。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 8现在是10、000pF。  我必须在加电时将其短路以防止饱和。  我是否需要在前端放置模拟开关来实现自动化?

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    ADC 不能短接外部电容器、因此如果您需要此功能、则需要一个开关。

    布莱恩