'我在差分输入上有一个0.1滤波电容器、其中20M 电阻器连接到 GND。 我在每个差分输入上还有1000p 至 GND。 为什么在某些装置上电时饱和? 我是否必须暂时短接输入?"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ron:
您能解释一下饱和是什么意思吗? 您是否从 ADC 获得了满量程输出代码? 您能否提供有关此事件前后发生什么情况的更多详细信息? 共享原理图和寄存器设置也会有所帮助。
通过将 INPMUX 寄存器的两个通道设置为相同的值(例如、将两个通道都设置为 AIN0)、您可以始终将输入短接在一起。 ADC 还会在自偏移校准(SFOCAL1)期间将输入短接在一起、如数据表的第9.4.6.2节所述。
布莱恩
Brian、
通过将.22uF 电容器更改为.1uF、预热时间显著缩短。 通过将其更改为.024uF、它进一步减小了它。 通过饱和、我将获得最大 ADC 值。 这用于电磁流量计。 液体接地、我使用+-2.5伏电源(使用开关后跟 LDO)。
我目前已将10.0M 电阻替换为20.0M。 C64是一个网络、可匹配1000pF。
我只需要20Hz 的响应速率。
一位 TI 应用工程师表示、我将需要20M 输入电阻器。 是否应该减小1000pF 的尺寸?
当我放置了.22uF 电容器时、我将得到一条5分钟的预热曲线、该曲线形状呈指数级。 它遵循从 ADC15600开始的高原始值、达到大约3000、差分电压测量将稳定。
我欢迎致电608-235-7503。
我使用的是增益或32以及同步滤波器。 我以7.5Hz 的速率获取两个读数。 我有正磁场生成正值、然后有负磁场生成负值。 这两个值相加、稳态噪声从信号中下降。
我目前不是自动执行自动归零或自校准。 但我们将根据您的建议实施自偏移。
寄存器值为:
我所做的就是为电路加电并监控磁力计的流量。 如果它没有饱和(最大 ADC 值)、它在5分钟后稳定。
Ron
通过将差分电容从.22uF 降低到10、000pF NPO、我设法显著缩短了启动时间。 但是、在加电时、我仍会获得最大 ADC 值20秒或更长时间。 如果我短暂地将差分输入短接在一起、ADC 值通常低于5000、并且我获得良好的差分读数。 我将尝试连接上述建议。 它看起来会起作用。 我有一个1000pF X7R 电容器阵列(因此电容器将匹配)、用于共模电容器。 将其改为 NPO 是否更好?如果是、您会建议什么容忍? 感谢您在这方面的帮助。 这对该项目非常重要。
Ron
上述输入短接需要考虑输入放大器、但它不会使外部差分电容器短路、我认为这是问题所在。 我是否需要添加模拟开关以在启动时移除差分电容器上的电荷?
此外、为了适应输入电阻的高可变性、您是否建议在每个 IN+和 IN-输入端放置一个单位增益高输入阻抗运算放大器? 这些运算放大器非常适合不引入新噪声。 但是、由于这是一个 MAG 仪表、因此会减去任何恒定噪声或偏移、因为输入信号是反向的、然后每两个读数相互减去、从而消除稳态偏移和噪声、并使信号输入保持2倍。
Ron
尊敬的 Ron:
您能否提供输入电路的快速图、以便我了解您施加电压的位置以及输入无源器件如何连接到 ADC? 如果不知道输入电路是如何配置的、我就不能真正评论开关的需要。
ADS1263已经具有高输入阻抗、因为您以32的增益使用它-您可以在数据表中看到、它在启用 PGA 的情况下为1Gohm (典型值)。 我认为不需要额外的缓冲器。 实际上、我们还有其他客户将 ADS1263用于流量计应用、其中传感器输入直接连接到 ADC、而无需有源电路(当然需要无源滤波等)
布莱恩
感谢您提供有关 PGA 的说明。 我想我仍然需要暂时短接10、000pF 的差分电容、以消除上电时的饱和。 解决这一问题的唯一方法是进一步减小 IT 和共模电容器的尺寸、并依靠数字滤波来降低噪声。 这对您是否有意义、如果是、您是否会建议100pF 共模电容和1000pF 差分电容?
P.S. 如果我在前端上放置一个模拟开关、以便在加电期间对其进行短时短路、我担心它会在输入端产生额外的噪声。 也许我偏执了?
Ron
尊敬的 Ron:
如果不能看到您的输入结构是什么样子、就很难确定您的建议是否有效、因此我怀疑我的意见将非常有帮助。 您能否帮助回答我在下面的问题、以便我进一步帮助您?
您可以始终通过私人邮件共享此信息、但我认为您需要先向我申请成为朋友。
布莱恩