This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964269/ads131a04-inquiry

器件型号:ADS131A04

您好!

你好。 但愿你一切顺利。  

我们的客户希望使用 ADS131A04、但他们对此有疑问(复制如下)、您能帮助我们了解这一点吗?

"假设数据速率为128KHz、字长为24位(24位数据)、4个数据通道、状态和 CRC 适用于6个24个 IT 数据块。  我得到18.432MHz、但数据表将 SCLK 限制为12.5MHz (最大时钟的1/2)  提供什么?"

我希望您能帮助我们提供相关信息。 谢谢你。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您的发帖。

    在同步主模式下、SCLK 仅限于12.5MHz、其中内部 ICLK 是 SCLK 的源。 对于异步中断模式和同步从模式、当 DVDD > 2.7V 时、SCLK 可高达25MHz

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回答。  

    因此、这意味着您不能对字长为24或32的字使用同步主模式?  因为24位* 6字*。128MHz = 18.432MHz。  我在这一假设中是正确的吗?

    谢谢你。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    很抱歉在假日期间无法跟踪此帖子。

    24位和32位的字长仍然是同步主机模式中的有效选项。 但是、您将无法以最大数据速率运行 ADC。 假设6个24位字、最大数据速率限制为约86kSPS。

    此致、