This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:采样率与默认值无关

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966532/ads131m08-sampling-rate-not-switch-from-default

器件型号:ADS131M08

您好!

我发现了3个 ADS131M08器件、它们没有从默认采样率(4K)切换到所需的(8K)。

它们都可以通过全部3个阶段

1.写入配置

2.读取配置

3.检验配置

我需要进一步了解这一点吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishir、

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、感谢您关注我们的 ADS131M08。

    很遗憾、您在使用此 ADC 时遇到了困难。 以下是几个初始问题:

    • 您能告诉我您的器件配置/寄存器设置吗?
    • 您如何确定日期率? 您是否查看了具有示波器的 DRDYn 引脚?
    • 您是否为器件提供了外部时钟?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 您能告诉我您的器件配置/寄存器设置吗?

      AFE_MODE     0x05、0x10、0x00
      AFE_CLOCK    0xFF、0x06、0x00
      AFE_GAIN1    0x22、0x22、0x00
      AFE_GAIN2    0x00、0x00、0x00
      AFE_CFG      0x06、0x00、0x00
      AFE_THRSHLD_MSB 0x00、0x00、0x00
      AFE_THRSHLD_LSB 0x00、0x00、0x00

    • 您如何确定日期率? 您是否查看了具有示波器的 DRDYn 引脚?

      是的、获得3906Hz

    • 您是否为器件提供了外部时钟?

    是的、8MHz

    其他只有3个芯片工作正常。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishir、

    感谢您提供更多详细信息。 我不能确切地确定这会是什么问题。

    您是否介意尝试以下两项:

    • 在将时钟寄存器中的 OSR 设置从默认设置更改为待机模式(发送 STANDBY 命令)之前、您是否可以将器件置于待机模式(发送 STANDBY 命令)、然后更改寄存器设置、然后唤醒器件(发送 WAKEUP 命令)?
    • 用已知良好的芯片替换3个不工作的芯片中的一个、以查看这是否真的是器件问题或更多的是电路板问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复、

    我必须尝试 STANDBY 和 WAKEUP 命令。

    我更换了一个 IC、然后电路板工作正常。

    我有大约50块电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishir、

    非常感谢您的更新。 将一些非工作单元返回给我们进行故障分析可能是有意义的。 但是、在我们开始之前、我想请您将无法正常工作的 IC 放回电路板并重试。 我们将其称为 A-B-A 测试。 有时、不良的焊点可能会导致问题。 但是、您可以读回更新的寄存器设置、坏焊点可能不是问题。 但我们至少应该将其排除为潜在的根本原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishir、

    祝你新年快乐。

    您是否已经能够执行此 A-B-A 测试?
    如果您想继续进行故障分析、请告知我、以便我可以在相应的现场代表中进行循环。

    此致、