This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DXP:缺少 dll

Guru**** 2885310 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8734EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960750/dxp-missing-dll

部件号:DXP
主题中讨论的其他器件: DAC8734EVM

您好!

我尝试让 DXP 在 Windows 10上工作并运行到相同的问题中、如以下所述: e2e.ti.com/.../904320"="">

There a few files were offered, which should help to solve the problem. It would be great if I could get these files too.

Thanks in advance,

drej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drej、

    我将检查是否可以找到这些文件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    你找到了什么吗? 我正在尝试让 DAC8734EVM 板运行。

    此致 drej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drej、

    尝试安装此修补程序:

    支持包

    请注意、您应该将文件下载到您的 PC 上、因为链接将于2020年12月16日到期。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的帮助。 遗憾的是、我收到的误差与以前相同。 我将尝试使用运行 Windows XP 的笔记本电脑。

    此致 drej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题、您能给我提供上述软件包吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试以下操作。  此链接将于2021年2月11日到期。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有及时下载文件。 您可以再次发送吗? 最后一次!!想!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://txn.box.com/s/szgmshdptjublz7aakhbaqjgxgsbrg1v

    链接仍应有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有解决我的问题、但非常感谢!!!