This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:IN7P 和 IN7N 之间的电阻值测量方法

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962229/ads1299-resistance-value-measurement-method-between-in7p-and-in7n

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI 团队

我们的客户尝试使用 ADS1299的导联脱落检测功能并使用以下设置来测量 IN7P 和 IN7N 之间的电阻值。

在 IN7P 引脚和 IN7N 引脚之间插入一个电阻器、使其短路。
2.按如下方式设置寄存器

  • ILEAD_OFF:24uA
  • CH7SET:0x60
  • (使用 PD7进行设置:正常运行、GAIN7:24、SRB2:开路、MUX7:正常)
  • LOFF_SENSP:IN7P 只能通过使能(0x40)置位
  • LOFF_SENSN:IN7N 只能通过使能(0x40)置位
  • MIPSC1:SRB1在开关打开的情况下设置

您能给我一些建议、说明它是否可以使用上述设置?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    客户在尝试测量阻抗时是否遇到任何问题?

    请共享输入通道网络配置和完整的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢你的答复。

    当我们的客户在昨天的 POST 设置中测量阻抗时、无法测量连接电阻值。
    (它不是以特定值输出的。)

    我想询问客户以上问题、但我想再问您一个问题。

    1.输入器件(IN7P、IN7N)是否需要具有下图所示的配置?
    (我认为不可能像昨天的帖子那样通过在 IN7P 和 IN7N 之间放置一个电阻器来进行测量。)

    2.在导联脱落检测状态下运行时、是否应设置 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN 以外的寄存器?
    (除了昨天发布的寄存器设置之外、我应该检查哪些寄存器?)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen

    我想知道附加问题的内容、以便从我们的客户那里获取信息。
    请尽快答复为荷。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    为了帮助我们进一步调试该问题、 请分享客户的输入通道网络配置以及他们为器件编程的完整寄存器设置。 请分享波形。

    他们是否尝试降低导联脱落电流幅度或通道增益? 他们是使用 TI ADS1299 EVM 进行这些测量还是使用自己的定制电路板?

    要回答您的问题、

    1.是的、这是可能的、取决于他们尝试测量的阻抗。

    2.除了前一帖子中提到的寄存器设置之外、其余的寄存器是否编程为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢你的答复。

    我们客户实施的输入端配置如下所示。
    我使用以下值检查 R1、但无法测量与 R1匹配的电阻值。 (如果您需要检查详细的输出数据、我们会将其脱机发送。)
    ・R1 = 0Ω Ω(短路状态)
    ・R1 = 1kΩ Ω
    ・R1 = 100kΩ Ω

    该电路与数据表 Figure .35不同、但您能否告知以下电路配置中是否存在任何因素?
    (我们当前正在检查 AVDD 以外的电源配置和寄存器设置。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我想您的图中有一个拼写错误、其中显示 R1通过2个不同的通道进行连接。 如果 R1在初始 POST 中连接到 IN7P 和 IN7N、则您应该能够测量在此配置中显示的图中的阻抗 R1。 在计算阻抗时、请注意电气特性表中的直流引线电流精度规格。 有关24nA 电流设置的导联脱落电流源精度图、请参阅数据表中的图17。 考虑到引线电流精度、需要激活 RLD 放大器、并且输出需要处于适当的偏置。

    如果您有数据、请离线提供。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC

    感谢你的答复。

    很抱歉、我发送给您的原理图中有错误。
    我想脱机向您发送数据、但我希望您以私人邮件的形式进行交换。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    请通过 ads129x-support@list.ti.com 将任何数据发送到 ADS129x AFE 支持。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我将输出数据和电路发送到您编写的电子邮件地址。
    您收到了吗?

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我们已收到您的电子邮件。

    TC 正在度假、将于1月4日返回。

    当他返回时、他将回复您的问题。

    感谢您的耐心和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ottey

    我将关闭该帖子、因为我们已将此讨论脱机。