This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:辅助 DAC 输出不符合数据表要求。

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967047/afe7225-auxillary-dac-output-is-not-proper-as-per-the-datasheet

器件型号:AFE7225

大家好、

我们已根据以下寄存器设置配置 AFE AUX DAC 输出。

Rint =200欧姆

Rext = 240 Ω

E 寄存器配置:

寄存器0x20A --> 0x2E -->以启用 SPI SDOUT 功能

寄存器0x242 -> 0x03 -->启用 AUX DAC1和 DAC 2

寄存器0x248/0x249  -->设置 DAC 输出电流和电压

辅助 DAC 输出电压:

SL 编号

寄存器值
0x248/0x249

DAC 输出电流

DAC 输出电压
(通道2)

1

0xF

2.5mA

0.218V

2.

0xC

3mA

0.259V

3.

0xD

3.5mA

0.300V

4.

0x2.

4mA

0.342V

5.

0x3.

4.5mA

0.383V

6.

0x0

5mA

0.423V

7.

0x1.

5.5mA

0.465V

8.

0x6

6mA

0.503V

9.

0x7

6.5mA

0.544V

10.

0x4.

7MA

0.585V

11.

0x5

7.5mA

0.627

但在数据表中提到、最大 AUX DAC 摆幅为0至1.5V。 但是、我们在上述任何配置中都无法获得该值的输出。 请告诉我们是否有任何其他设置可实现最大输出摆幅。

此致、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    另外、请告知我们在辅助 DAC 中获得线性输出的任何设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是使用 TI EVM 还是您自己的 PCB/电路设计。  如果是后者、请提供原理图。  我最初的猜测是输出负载未正确设置。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    我们在定制电路板中进行测试、而不是在 TI EVK 中进行测试。

    请在此处查找定制电路板原理图连接。 在所附的原理图中、我已将 R599和 R593电阻值更改为200 Ω 并进行了测试。 AUX DAC 的输出端连接到 OPAMP 以进行放大。

    请告诉我获得满量程输出所需的输出连接和 AFE 配置、并让我知道在 AUX DAC 中获得更精简输出的可能性。

    e2e.ti.com/.../3301.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、寄存器0x248/0x249设置辅助 DAC 满量程电流。  最大电流为 b0101、对应于7.5mA。  寄存器0x242设定内部差分负载电阻器、此电阻器应该等于(或者接近)外部电阻负载。  在原理图中、如果负载为50欧姆、则该值对于所需的最大摆幅而言过低。 您在上面提到过、负载电阻器已更改为200欧姆、这与默认内部负载设置(b0)相对应。  在该负载下、您应该能够实现7.5mA * 200 Ω= 1.5V 最大值

    -RJH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    以下是我在硬件和软件中完成的设置:

    硬件方面 、外部负载电阻器更改为200欧姆

     

    软件方面、  

    寄存器0x20A --> 0x2E -->以启用 SPI SDOUT 功能

    寄存器0x242 -> 0x03 -->启用 AUX DAC1和 DAC 2并将内部负载电阻设置为200 (默认值)

    寄存器0x248 --> 0x05 -->设置 DAC 输出电流7.5mA

    寄存器0x249 --> 0x05 -->设置 DAC 输出电流7.5mA

    完成上述配置后、AUX DAC 引脚上的输出电压仍然只有0.627V。

    请告诉我、我没有获得1.5V 摆幅输出??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep:

    我认为缺失的步骤实际上是将所需的 DAC 电平加载到寄存器中。  这在寄存器0x243和0x244 (用于辅助 DACA)中完成。 默认值为0。  0xFFF 对应于最大值。  然后您必须启用已加载到辅助 DAC 的寄存器数据。  该过程在数据表的第10.10节中进行了概述。  实质上、地址是 b0101、后跟对应于 x5C0 12位地址的 B1100。  您可以参考 TI.com 上提供的 AFE7225 GUI、以作为如何对辅助 DAC 进行编程的参考。

    -RJH