请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7049-Q1EVM-PDK 大家好、我想问论坛专家、0.015uF 电容器与 ADS7049-Q1EVM-PDK 中的1Mohm 电阻器并联的作用是什么?
此外、为了获得单位增益、是否需要 R5 49.9欧姆来匹配 R2? 我看到我可以通过添加 R1来添加一些增益、这是正确的吗?
谢谢、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想问论坛专家、0.015uF 电容器与 ADS7049-Q1EVM-PDK 中的1Mohm 电阻器并联的作用是什么?
此外、为了获得单位增益、是否需要 R5 49.9欧姆来匹配 R2? 我看到我可以通过添加 R1来添加一些增益、这是正确的吗?
谢谢、
Joe