This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24位 RGB 到 LVDS 转换器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, DS90C385A, SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964144/24-bit-rgb-to-lvds-converter

主题中讨论的其他器件:SN75LVDS83BDS90C385ASN65LVDS93B

请建议我使用24位 RGB 转 LVDS 接口/转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、您好!

    请考虑以下 IC:SN65LVDS93B、SN75LVDS83B 或 DS90C385A、如本 参考设计中讨论 的有关 RGB 到 LVDS 显示桥的 IC。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 IC 是否还支持触摸 LVDS 显示??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、您好!

    我在触摸 LVDS 显示屏方面没有经验。  然而、LVDS 是一个标准、因此、如果显示屏支持 LVDS -无论是否是触摸的、这些器件都应基于参考设计工作。

    73、
    Timothy