This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734EVM:任何模块化 EVM 系统接口卡

Guru**** 2863140 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734EVM, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965633/dac8734evm-any-modular-evm-system-interface-card

器件型号:DAC8734EVM
Thread 中讨论的其他器件: DXP

大家好、

你好、  

DAC8734EVM 是根据 TI 模块化 EVM 系统规范构建的评估模块。 用户指南中提到它可以连接到任何模块化 EVM 系统接口卡。 哪种最佳的 EVM 系统可用于评估 DAC8734EVM。 我看到 MMB0主板、但它不可用、这是否有其他替代方案?  

我还看到  了该工具是否支持 DAC8734EVM?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    DAC8734EVM 设计为使用 MMB0控制器和 DXP 软件。  这仍可用于评估它、但请注意、DXP 在 Windows 10上运行时确实存在一些问题、因此建议使用 Windows 7/8。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    大家好、很抱歉回复太晚了。 我刚刚收到客户的回复、他仍在寻找 MMB0的替代方案来评估8734EVM 模块。 您能否推荐可用于替代 MMB0以评估8734EVM 的硬件端? 或其他权变措施来评估此 EVM?

    感谢您的参与、并期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德