This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:将 ADS1299与 ADS1293同步

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964647/ads1299-sync-ads1299-with-ads1293

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1293

大家好、团队、

我们想知道是否有一种方法可以在设计中同时使用 ADS1299和 ADS1293、然后同步测量结果。

有可能吗? 可能使用 ADS1293的 SYNCB 引脚和 ADS1299的 START 引脚? 您对此有什么信息吗?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    感谢您发帖。  

    我将与团队进行核实、然后再联系您。  感谢您的耐心和理解。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    对此进行了任何更新?

    -RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    我将与您联系以获取更多信息。  

    谢谢。

    -TC