This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:加电时 ADS5407产生的电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965590/ads5407-voltage-produced-by-the-ads5407-at-power-up

器件型号:ADS5407

大家好、

我想就我们下面有关 ADS5407的客户咨询获得一些帮助:

在其应用中、ADS5407的 LVDS 输出直接进入定制 ASIC。 ASIC 为每个 LVDS p/n 信号对提供内部100欧姆差分终端电阻器。

有关 ADS5407加电时产生的电压的问题。 有关部件本身在加电时的功能,即使未启用部件也是如此。  他们的愿望/要求是在加电时消除或至少最大程度地减小 ADS5407 LVDS 输出引脚上的任何电压,以避免对 ASIC 造成潜在的损坏。

客户无法分享原理图、所以请告知我是否可以回答上述问题?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    使用该器件的设计人员不再可用。 该 EVM 也于2019年停产。 我们无法为您进行测试、唯一可用的信息是数据表。 我会继续寻找这些信息、但这就是我们现在可以提供的所有信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    员工、

    感谢您研究这个问题。  我们实际上在这里的斜接器上有用于该部件的 EVM。  但是、这并不是很有用、因为我们可以在器件本身加电时测量 ADS5407 LVDS 输出的电压。  我在这里要问的唯一问题是、我们是否可以"关闭"这些 LVDS 输出。  我怀疑答案是"否"、因为即使器件完全禁用、在加电时 ADS5407的 LVDS 输出上也会观察到1V 左右的电压。

    此致、

    - Mike A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我假设您已经尝试了寄存器0x66和0x67。 我们确实找到了一个设计文档、其中提到了通过将寄存器0x37中的位4、5、8和9设置为"1"来关闭某些 LVDS 功能的可能方法。 不确定这是否在器件中实现过、但请尝试一下。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    员工、

    我在假期后的本周刚回到办公室。  是的、我们已经尝试了寄存器0x66和0x67。  我将很快尝试您对寄存器0x37的建议、并将告诉您它是否关闭 LVDS 驱动器。  现在请稍候。

    - Mike A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    继此问题之后、FYI 今天下午测试了您的最终建议(即写入寄存器0x37)、它对 LVDS 输出信号电压没有任何影响。  因此、除非您能想到其他任何东西、否则我认为我们无法通过任何方法关闭这些 LVDS 输出(即在加电时禁用 ADS5407)。  在我们的应用中、在加电时禁用 ADS5407似乎是我们最大程度地减小 LVDS 信号输出电压所能做的最佳操作。

    感谢您在这个问题上的帮助。  如果您或阅读此主题的任何其他人有任何其他想法或建议、我们可以尝试、请告诉我。

    此致、

    - Mike A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我还没有其他可以想到的东西。

    此致、

    Jim