This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232跨度变化问题

Guru**** 2529950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966386/ads1232-ads1232-span-change-issue

器件型号:ADS1232

ADS1232跨度变化问题。 当我们打开/关闭 ADS1232多次时、相同的模拟输入信号将获得不同的数字输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您能否分享有关设置、原理图和 ADC 配置的更多详细信息?
    不同的循环通电后、转换结果在代码方面有多大差异?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您看到的问题很可能是由 ADS1232器件的 POR 不完整导致的。  确保在模拟和数字电源均达到标称工作电压后、将 PDWN 引脚保持低电平至少10us。

    除偏移校准寄存器外、对 PDWN 引脚进行脉冲将复位器件。  一旦 PDWN 引脚被设置为高电平、这是第一次等到 ADS1232启动内部振荡器并开始转换。  我建议等待 DOUT/DRDY 的第一个下降沿、该下降沿发出信号并指示转换结束、并验证 ADC 已成功启动。  您不必等待这么长的时间、但我建议您至少延迟1ms。  对 PDWN 引脚进行脉冲至少26us。  我建议使用100us 或更长时间、以确保 PDWN 线路上的任何电容都不会成为问题。

    在 PDWN 脉冲之后、将开始新的转换。  等待转换完成、然后通过向 ADS1232发送至少26个 SCLK 来发出自偏移校准。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据建议更改了 POR、它似乎解决了 POR 问题。 我们仍在生产阶段进行测试。