This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:

Guru**** 2518050 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967419/afe4490

器件型号:AFE4490

我有2块 AFE4490EVM 板(与 USB 电缆和手指探头一起使用)。 我根据用户指南中的步骤在4台不同的 Windows 10 PC 上设置 AFE44x0SPO2EVM GUI、还安装 了有关 AFE44x0SPO2EVM 用户指南(修订版 C)   的 USB 驱动程序、并将其视为 AFE44x0SPO2EVM (COM23)、AFE44x0SPO2EVM (COM31)。 但其中3台计算机甚至无法打开 GUI。 第4个启动 GUI、但不识别电路板。 在每个组合中保持在仿真模式(重新启动 PC。 更改电缆、端口/COM 编号、在电路板上复位)。

您能不能解决问题、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您与 AFE4490相关。

    关于您看到的问题、您能否澄清您是否正在尝试同时将2个 EVM 连接到 PC? 如果是、GUI 不支持2个 EVM。

    如果没有,您是否可以附加错误消息? 此外、请确认您是否以管理员模式运行 GUI。

    您是否还可以确认是否将 PC 的默认语言设置选择为"英语(美国)"?

    如果否、请按照步骤选择语言。

    1. 转到"开始"
    2. 键入"Language settings"
    3. 如果"英语(美国)"不是默认应用程序语言、请单击"添加首选语言"
    4. 添加"英文(美国)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是同时连接两个模块、我只是尝试了两个不同的模块、以确保电缆和电路板都不会导致问题。

    语言设置未解决问题。
    -在管理员模式下运行 GUI 无法解决问题。
    -I 未看到错误消息、GUI 尝试启动、但在介绍屏幕期间关闭(附加了屏幕截图)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    屏幕截图附件未显示。

    是否可以重新连接?

    此外、您能否提供连接 EVM 时器件管理器 COM 端口的屏幕截图?