This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4300EVM-PDK:创建和上传新固件。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965668/ccs-afe4300evm-pdk-creating-and-uploading-new-firmware

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: AFE4300

工具/软件:Code Composer Studio

我`m 使用 AFE4300EVM-PDK。 我想为使用 MMB3板的 AFE4300制作一个新代码。 `ve、根据这篇文章、我为 MSP430F449创建了一个 CCS 项目 、并上传 了 AFE4300EVM-PDK Firmware Source v1.0上提供的代码 、然后针对我的项目编辑代码。 当我构建它时、一切都运行良好。 但是当我尝试将固件加载到 MMB3板时,我收到“No USB FET was found”(未找到 USB FET)。 这是否意味着我需要的是 AFE4300EVM-PDK (AFE4300电路板+ MMB3 + USB 电缆)以外的器件?

`s 另一篇文章、我认为我可以使用 Amy Schnoor 的回答中提供的 AFE4300_Firmware_Programr.zip 来上载编辑固件、但当我在 CCS 中编译工程时、它不会生成要上载的.A43文件。

因此、基本上我想知道如何为电路板制作新代码、以及如何使用 CSS 或任何其他工具上传(如果可能、请逐步)。 并希望检查是否需要任何其他硬件来实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300正在选择性披露。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电子邮件是否真的有效? 我从2封`ve 的电子邮件中发送了2封邮件,但没有回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    对我们的答复延误表示歉意。

    我已回复您的电子邮件地址。