This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7868:我看到一些与电压源不同的数据

Guru**** 2384020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7868
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966641/ads7868-i-see-some-data-that-is-different-from-the-voltage-source

器件型号:ADS7868

您好、TI 专家、

我的客户使用 ADS7868制作了一个 PCB、用于监控电池电压。

这是原理图。

如您所见、我们使用1.8V VDD 并使用电阻分压器来实现4.2V 满电池电压。 因此它可以表示4.2V 为满电压。

我们将 SPIO 设置为模式3 (CPOL=1、CPHA=1)、MSB 优先、8位数据大小。

然后、我们将电池连接到样片 PCB、然后检查 MCU 中的调试消息。

我认为96是真正的价值。 但我可以看到64和许多0。

作为正常运行、我认为它只能显示一个值。 (在本例中为96)

我看到一些无意义的数据是正常操作吗? 或者、我是否错过了原理图或 SPI 通信中的某个内容?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    ADC 输入端的电压应为4.2V*(15k/(15k+20k)=1.8V、因此代码应为~255 (0xFF)、因为 ADC 的输入范围为0-1.8V (VDD)。

    1. 您是否正在测试4.2V 电池电压?
    2. 您能否测量 ADC 输入引脚上的实际电压?
    3. 您能否使用包括 SCLK、/CS 和 SDO 在内的示波器提供时序图?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    今天、我拜访了我的客户、并获得了一些信息。

    1.是的、他们正在测试最大4.2V 的电池电压。

    2.今天我用的是直流电源而不是电池。

    3.我拍了照片进行分析。 (天蓝色表示 CLK、黄色表示 CS、粉色表示 SDO)  

    随附的 zip 文件是我拍摄的图片、这里是带有直流输入和 SPI 调试消息的状态。

    (直流输入)->(调试消息上的 SPI 值)

    1.8V -> 255 (I 以最大电压启动)

    1.7V -> 255

    1.6V -> 192

    1.5V -> 128

    1.4V -> 0 (此时我看到 SPI 值0、并且我提高了直流输入值)

    1.5V -> 128

    1.6V -> 224 (与上面的值相比、这个值略有不同)

    1.7V -> 2551.8V -> 255

    这是我的问题;

    1、为什么1.8V 和1.7V 的 SPI 值相同?

    2.为什么第一个1.6V 和第二个1.6V 的值不同?

    1.4V 时为什么显示0个 SPI 值? 我认为0值大约为0V。

    4.附加的日志文件是今天测试时的数据。 我可以看到一些不同的值、例如63和0。

    特别是我无法直接理解255到0。 怎么会发生这种情况?

    如果我做了一些错误、请告诉我、并检查其他问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

    e2e.ti.com/.../SPI_5F00_Log_5F00_29Dec.txt

    e2e.ti.com/.../201229.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    始终建议使用精密直流信号发生器进行测试、我们从未将直流电源用作 ADC 测试的输入。 当施加1.7V DC 电压时、您应该得到~240代码、因为 FSR 为1.8V、ADC 为8位 ADC。

    2.您在1.6V 下的第二次测量正确(1.6V 电压输入下为~226代码)。 我检查了您提供的1.6V 输入(13和17)的时序/图片、SDO 上的数据输出是相同的、但您的控制器有不同的代码、您的时序或控制器出现了错误。 您的 SPI 的 CPOL 和 CPHA 配置是什么? 此外、您的1.5V 代码不正确、这些电压是在 ADC 输入的引脚3上测量的吗? 您在 ADC 上的实际采样率是多少? 您的 SCLK 频率是多少?

    此外、您的前端电路应可用于驱动 ADC 并在有限的采集时间内使信号稳定、通常需要一个放大器。 您的电池电压是一个缓慢变化的信号、因此 我认为它适用于没有驱动放大器的 ADC。 然而、当您快速切换信号时、您的电路无法在采集期间使 ADC 采样保持电路上的信号趋稳。 有关 详细信息、请查看 TI 的精密实验室 ADC -在不使用放大器的情况下驱动 ADC。 如果您使用 ADC 以更高的采样率监测快速移动的信号、则需要使用放大 器来驱动 ADC、请查看 TI 的精密实验室 ADC - SAR ADC 输入驱动器设计以了解详情。

    3.如果您看一下图15中捕获的1.4V 输入的时序、代码/数据已显示在 SDO 行上。 但是、您得到的值为0、因此代码中肯定有问题、要么是从 SDO 捕获数据、要么是从控制器中的缓冲区读取代码。 您应该检查您的代码和控制器的详细信息。

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    1.您的意思是使用直流电源不适合测试。 当输入为1.7V 且 FSR 为1.8V 时、SDO 应约为240。

    在图中、SDO 波形在1.8V 和1.7V 之间是相同的。 这意味着无论它是 VDD 还是电源、都存在误差。

    你怎么看?

    2.我理解第二种情况。 相同的1.6V、相同的 SDO、但不同的 SPI 消息。

    设置为 CPOL=1 / CPHA=1 (SPI 模式3)、MSB 优先。 这些电压在引脚3上测量。

    我们将锂离子电池连接到系统。

    3.我也理解第三种情况。 我将与我的客户谈论这一点。

    这是我的新问题;

    1) 1)如何使用更大的 FSR 电压、如3.3V? 它是否对精度有效? 当然、我应该更改分压电阻器。

    2) 2) I 只能发现 SPI 波特率为16M 位。 我认为它与 SCLK 频率相同。

    我们将此波特率降低到5MHz 以下、并看到将有任何更改。

    但我们找不到有关采样频率的参数。 固件源代码中没有代码。

    但存在采样频率参数、甚至我也对其进行控制。 请告诉我在哪里可以找到它吗?

    让我知道 SCLK 和采样频率之间的连接。 (例如、它应该是相同的、或者 SCLK 将是采样频率的两倍...)

    3) 3)我如何解释 SPI 调试消息中稳定值之间的不同值? (例如、在128个中间有63个)

    是读取缓冲器故障还是其他故障?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    这是原因的一部分。 电源不应用作输入信号。 此外、电源通常不稳定、可能存在噪声和纹波。 始终建议使用精密信号发生器作为测试输入。 此外、使用工作台万用表来检查输入电压、而不是手持式万用表、例如 Agilent 34401A。

    2、SPI 配置正确、控制器可以在 SCLK 的上升沿捕获数据。

    对您的问题的回答或评论:

    1) 1)更大的 FSR 有助于实现一致的噪声。 但是、如果问题得到解决、您当前的1.8V FSR 应该起作用。

    2) 2)我在数据表中看不到您提到的16Mbit 波特率。 但是 、数据表中指定并推荐了3.4MHz 最大 SCLK 频率、请参阅下表。

    ADS7868上 VDD>1.6V 时的最大采样率为298ksps、请参阅下面的表1。 您的/CS 是实际转换开始信号、要实现实际采样率、请确保它小于298kHz。

    对于读取控制器上的缓冲区、这是我的疑问、因为您的控制器有0个代码、但 SDO 上实际上有可用的数据。

    我的建议是将 SCLK 频率降低至3.4MHz、使用精密信号发生器作为输入、同时确保实际采样率小于(或等于) 298ksps、然后再次检查。 具有新条件的时序图将有助于解决这些问题。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我几乎理解您的说法、现在我正在与我的客户讨论此问题。

    这里还有一个问题、

    请问我如何更改采样频率?

    我找不到有关它的任何源代码、因为 ADS 7868只有输出。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    正如我在上一篇文章中所说的、"您的/CS 是实现实际采样率的实际转换开始信号"、/CS 的下降沿将启动转换、器件将进入采样和转换阶段、然后需要10ns 的最短设置时间、 因此、/CS 下降沿和/CS 下一个下降沿之间的时间是周期时间(tcycle)、它决定采样率、确保它不超过298kHz。 请参阅以下时序中的 tcycle:

    此致、

    戴尔