This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5232:脉冲采样

Guru**** 2856680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5232, LMH5401, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963783/ads5232-pulse-sampling

器件型号:ADS5232
主题中讨论的其他器件: LMH5401LMH3401

  我使用 ADS5232对脉冲进行采样。 这些脉冲由矢量信号发生器生成、生成的载波频率为15MHz。 此外、我还包括一个低通滤波器、用于抑制来自 VSG 的谐波(也在频谱分析仪上检查)。  

ADC 的时钟频率为60MHz、输入是变压器耦合的。  

问题是奇怪的脉冲包络、它因脉冲和振幅的差异而异。  

第一个(这个)是关闭时间为90us 的10us 脉冲序列

这个是50us 脉冲

上面一个是150us 脉冲、下面一个也是:

我验证了脉冲持续时间和频率(使用 FFT)、除了奇怪的信封和振幅波动之外、一切似乎都正常。  

我使用矢量信号分析器捕获信号、验证了生成的脉冲具有平坦的包络。  

前端电路为:(PI 衰减器位于输入侧)

请告知、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.更新:

    我们更改了针对10us 脉冲观察到的以下时钟源。 请注意脉冲内的奇怪波动、以及脉冲内周期内的奇怪行为。  

    为了进一步研究、我们使用原始时钟源捕获了单个音调、得到了以下结果(随着时间的推移、幅值会发生某种变化)

    使用新的时钟源、观察到以下波形:

    所有这三个器件的原始数据采集文件都已附加。  

    很抱歉数据过载、但我希望它能帮助您了解问题:

    e2e.ti.com/.../Channel_5F00_1_5F00_10us_5F00_EB.txte2e.ti.com/.../Channel_5F00_1_5F00_15MHzIF_5F00_CWsingletone_5F00_EA.txte2e.ti.com/.../Channel_5F00_1_5F00_15MHzIF_5F00_CWsingletone_5F00_EB.txt

    e2e.ti.com/.../3566.Channel_5F00_1_5F00_15MHzIF_5F00_CWsingletone_5F00_EA.txt

    e2e.ti.com/.../0361.Channel_5F00_1_5F00_10us_5F00_EB.txt

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    您能否将差分示波器探针连接到 ADC 的模拟输入引脚、并查看变压器是否会导致 任何问题? 您能否发送原理图?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

       无意中单击了错误按钮。  

    我们有一个具有单端探头的200MHz/2GSps 示波器。 我尝试查看变压器的输出、但无法得出任何结论。 我们没有差分探头。  

    关于原理图、我必须向部门核实。  

    我认为问题可能不仅仅是脉冲。 如果您看到我的第二个帖子、则长期(64K 样本)捕获显示 CW 信号也显示了一些问题(您也可以查看原始数据)。  

    感谢您的快速回复、

    SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    我只是想看看所有 ADC 引脚是如何连接的。 我不需要整个原理图。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      真诚的歉意、我需要与相关部门核实、未经同意、我们不得分享任何原理图/章节。  

    我想问您是否想了解有关连接的特定信息、然后我可以回答这些问题。  

    此致、
    SM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

       我想我们取得了一些进展。 电路板上有两个 ADC IC、我们关闭了其中一个 ADC 的时钟、现在输出看起来更清晰。  

    这是20us 脉冲的捕获:

    这是150us 脉冲的捕获:

    这里有一个问题:为什么脉冲开始和结束时的形状与它的方式类似? 同样、脉冲不会显示此行为(使用矢量信号分析器捕获时)。  

    2) 2)这种改进是通过关闭第二个 ADC 芯片的时钟(两者均馈送60MHz)实现的。 为了进一步、

    1)是因为时钟直接"混乱"(某种耦合)

    2)或某种 ADC 噪声耦合

    换言之,我们如何解决它:)

    再次感谢您关注我们的问题、

    还会附加数据文件、以供您更深入地了解:

    e2e.ti.com/.../Channel_5F00_1_5F00_166us_5F00_15MHzIF_5F00_chBclkOFF.txte2e.ti.com/.../Channel_5F00_1_5F00_20usON_5F00_40usOFF_5F00_15MHzIF_5F00_60MSps_5F00_chBclkOFF.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    我想知道您是如何连接以下引脚的:

    REFT、REFb、SEL、INT/EXT

    如何对内部寄存器进行编程? 如果不使用 SPI、如何连接 SPI 引脚?

    您能否降低脉冲振幅并检查结果? 只需 确保 ADC 不饱和。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

        我们使用的是内部基准、其 REFT/b 根据数据表进行连接、即串联电阻器和电容器接地。

    该器件通过微控制器的 SPI 进行编程。  

    我认为这可能是一个很好的问题。 这两个 IC 的 SPI 线路都通过微控制器以总线配置进行连接、很可能会通过它们产生一些干扰。  

    我将尝试在这些线路上串联一些铁氧体并进行检查。  

    我们将脉冲振幅减小了6dB、但形状保持不变。  

    我对形状可能太天真了、但看起来不像电容器通过脉冲(尤其是脉冲的后端)进行充电和放电。

    sm>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    在咨询同事后、我们认为 平衡-非平衡变压器 和0.1uf 电 容器系列会导致包络问题。

    我们建议使用一个大得多的串联电容、大约10uF、和一个差分放大器、例如 LMH3401或 LMH5401、以代替平衡-非平衡变压器/变压器。 这对您来说可能不是一个简单的选择、但由于 您的输入、我们没有看到任何其他方法可以解决这个问题。

    您可以使用放大器 EVM 进行测试、并  在移除 EVM 后将导线从 EVM 连接到变压器焊盘、从而将输出路由到 ADC。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的输入。 我们将尝试这样做。  

    同时、我们介绍了所讨论的铁氧体、现在"串扰"问题已经解决。 感谢你的参与。  

    我们尝试以两个 IF 对输入信号进行采样;它们分别为15MHz 和75MHz。  

    以下是采样的数据60MSps:

    15MHz IF、CW (可能看起来是一些振幅逐渐减弱)

    15MHz IF、20us 脉冲(可以注意到一些振幅锥形)

    75MHz CW:

    75MHz IF、20us 脉冲:  

    请提供建议。 (附加了原始数据文件)、我们最初可能是因为子采样、但我们在 Matlab 中生成了"相同"信号、它确实表现出这种行为。  

    此外、您还会注意到脉冲期间的直流偏移(当没有脉冲时、直流偏移非常小)。  

    e2e.ti.com/.../15thDec2020_5F00_taper.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否移除了变压器? 我们没有提出任何关于铁氧体磁珠的建议。 对您的回复感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我们没有拆除变压器。 铁氧体磁珠用于两个 ADC 之间的十字高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将其删除、因为我们认为这是您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指我今天的帖子中提到的问题还是上一篇帖子中提到的问题。 请查看我今天的帖子。 以前的问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

       等待您的回复。 感谢您的努力、

    SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍然认为这在某种程度上与变压器有关。  尝试使用放大器发送输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的评估板、您能不能将其放在一个上面。 我怀疑振幅锥度是否是由变压器引起的、尤其是在 CW 情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    请在移除变压器的情况下尝试此操作。

    此致、

    Jim