This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:转换时间更短的 ADS8861的 ADC 替代器件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8861, ADS9120, SN74LVC1T45, ADS9226, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967610/ads8861-adc-alternative-part-for-ads8861-with-less-conversion-time

器件型号:ADS8861
主题中讨论的其他器件: ADS9120SN74LVC1T45ADS9226ADS9224R

您好,

 

下午好! 我们需要 有关我们项目的16位 ADC 单通道的帮助。

 

目前,我们在设计中使用的是 ads8861 16位 ADC,它具有更高的转换绑定,需要找到等效的替代器件型号,以缩短转换时间。

 

我们已经想到了这款 ADC - ADS9120,它具有更短的转换时间,但工作电压为1.8V,我们在当前设计中使用了3.3V,您能为我们提供其它 工作电压和转换时间更短的部件。

 

或者、如果我们使用相同的1.8V ADC - ADS9120是否与当前的1-ADS8861兼容。

 

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    如果您需要更短的转换时间(或更高的采样率)、ADS9120是 ADS8861的理想替代产品。  ADS8861和 ADS9120均使用 SPI 兼容接口、但 这些接口之间存在相当多的差异。  您将需要不同的固件来与 ADS9120和 ADS8861进行通信。

    正如您指出的、模拟和数字电源限制为1.8V (最大1.95V)、因此您的数字接口需要支持这一较低的电压电平。  如有需要、TI 为数字 IO 提供了大量电压电平转换器、例如 SN74LVC1T45。  此外、ADS9120输入为差分输入、而不是"真正差分"输入。  这要求共模电压处于 Vref/2+/-0.1V 范围内。  只要您使用全差分放大器驱动输入、就可以轻松满足此输入共模要求。  有关详细信息、请参阅 ADS9120数据表中的图96。   

    支持3.3V 数字接口的备选 ADC 是 ADS9224R 和 ADS9226。  这两个 ADC 都是速度更高的16位 ADC、但仅在双 ADC 版本中提供。  ADS9224R 的工作速率高达3MSPS、具有与 ADS9120类似的差分输入。  ADS9226的工作速率高达2.048MSPS、具有伪差分输入、与单端输入非常相似。  这两个 ADC 的固件均与 ADS8861不兼容。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用