This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:无法获取满量程读数并发出零和增益设置问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967057/dac8734-not-able-to-get-the-full-scale-reading-and-issue-with-zero-and-gain-settings

器件型号:DAC8734

您好!

我们在设计中使用 DAC8734 DAC。 我们将基准设计为2.5V、并用于+5V 至-5V 的双极操作。

当我们将输出设置为最大极限值(7f ff 或80 00)时、观察到的值仅为+4.74和-4.84。

此外、通过写入零和增益寄存器、我们无法观察输出中的任何差异。

问题可能出在哪呢? 请任何人尽快提供帮助。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD 和 AVSS 有何价值? 您可以进行相同的测量吗? 您还可以在电路板上测量基准吗?

    请注意、在双极操作中、当基准 电压= 2.5V 时、AVDD 应为6V、AVSS 应为-6V

    (对于双极模式:AVDD≥2×VREF+1V,AVSS≤-2×VREF-1V)

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您的回答。

    AVDD 为+5V、AVSS 为-5V。

    请注意、在双极操作中、当基准 电压= 2.5V 时、AVDD 应为6V、AVSS 应为-6V

    我将对其进行更新、然后再回来。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 AVDD/AVSS 更改为+/-6V (最小值)并报告结果。

    此致、

    AK