This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:级联4个器件以创建256通道器件

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE0064, AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967681/afe0064-cascade-4-devices-to-create-a-256-channel-device

器件型号:AFE0064
主题中讨论的其他器件: AFE2256

大家好、

 AFE0064数据表中的图32显示、可以级联两个 AFE0064。 客户想知道他可以使用哪种多通道 ADC 来实现此功能? 是否可以级联四个器件以创建256通道器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果客户正在寻找256个通道、则您可能需要建议使用 AFE2256。

    https://www.ti.com/product/AFE2256

    AFE2256是一种集成 AFE 解决方案、具有面向 xray 应用的片上 ADC。 该器件在噪声、功率和速度方面具有更好的性能。