This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14X250:缺少机械尺寸?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958754/adc14x250-mechanical-dimension-missing

器件型号:ADC14X250

大家好、团队、

数据表中缺少机械尺寸(封装图、散热焊盘尺寸)。 第66页为空。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示在第69页、复制如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    我不知道您所指的数据表的版本、但 TI.com 上的 ADC14X250具有5Gb/s JESD204B 输出的14位250MSPS 单通道 ADC 数据表(修订版 B)(TI.com) 显示了不带散热焊盘尺寸和精确位置的图片;容差也缺失:

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我已随附较早版本的数据表以支持客户提出的问题。 我们将向 TIS 提交一张 TT、以对其进行双重检查。

    -Kange2e.ti.com/.../slase49_5F00_ADC14X250.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    谢谢、但散热焊盘的尺寸缺失。 没有显示尺寸和形状的"单独的工作表"。

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    我们仍在内部对此进行检查。 我们现在将检查 TIS (技术文档)并打包最新的更新。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    技术文档团队正在尝试与封装团队一起解决此问题。 我们正在等待包装团队最终确定差异。 感谢您的耐心等待。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我们现在正在等待系统刷新以获得最新更新。 请在接下来的几天内再次检查以进行刷新。 谢谢。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    是的、谢谢! 第70页显示了更新的机械尺寸: https://www.ti.com/lit/gpn/adc14x250

    谢谢、此致、

    Hans