This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC 和 Δ-Σ 调制器在同步采样方面的分类

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, ADC12DJ3200QML-SP, AMC1336-Q1, TLV2544Q, THS1408-EP, ADC10040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967724/adc12dj5200rf-classification-of-adcs-and-delta-sigma-modulators-regarding-synchronous-sampling

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200QML-SPAMC1336-Q1TLV2544QTHS1408-EPADC10040

大家好、

我们的客户希望确认这些 TI 器件是否适合其应用。

它们需要计算各种射频模拟信号(f 至100MHz)的瞬时功率。 他们需要最低200MSPS 的采样率来完成任务。

他们已经准备好了一组芯片、这些芯片满足了他们对目标应用的要求。 他们所寻求的是同步(具有多芯片实现的单通道或多通道器件)而不是同步采样器件的分类。

您是否会确认他们自己的同步分类、如果错误、是否正确?


同步采样:
- ADC12DJ5200RF
- ADC12DJ3200QML-SP
- AMC1336-Q1 (仅高达21MHz)
- AMC1304x-Q1 (仅高达20MHz)
- AMC1303x (仅高达21MHz)

无法进行同步采样:
- TLV2544Q
- THS1408-EP
ADC10040

请告诉我、这是否需要与每个器件的另一个线程分离。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    对于200MSPS 的采样率、5200RF 和3200 ADC 似乎有点过大。 客户是否还需要满足最大采样率?

    还有其他要求吗? JESD、并行接口? 通道数/ADC 等

    此致、

    Rob