This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:如何计算 Byapss 模式下的通道速率 LMFS=8224、ADC FS 为2500MHZ

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959827/adc32rf45-how-to-calculate-lane-rate-for-byapss-mode-lmfs-8224-and-adc-fs-is-2500mhz

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件: LMK04828

如何计算 LMFS=8224模式旁路模式下的通道速率

ADC 频率为2500MHZ、SYSREF 为2.4414062MHZ、通道数为8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindra、

    如 ADC32RF45数据表的表14所示、 针对这个模式的比率[fSerDes/fCLK (Gbps/GSPS)]为5。 因此通道速率为5*2.5 = 12.5Gbps。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Varma、

    ADC32RF45数据表的表14中给出的通道速率为 [fSerDes / fCLK (12.5Gbps)、但该通道速率为每通道12.5Gbps 或8通道速率为12.5Gbps (12.5/8为每通道1.5625Gbps)。

    我使用的是 jesd204b Xilinx IP、因为它要求设置通道速率。 我是否需要提到通道速率为12.5Gbps 或 1.5625Gbps?? 请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindra、

    "通道速率"通常意味 着每个通道的位速率。 这就是表14中 ADC 数据表中提到的方法。 每通道12.5Gbps。 所有8个通道的总位速率组合为12.5*8=100Gbps。  

    如果 Xilinx IP 请求通道速率、我认为应将其设置为12.5Gbps。 我假设在配置中单独输入通道数。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Varma、

    通道速率问题已解决。 在 ADC32RF45数据表中、很少提到寄存器、但在这里为配置 GUI 提供了数据表中没有的更多 ADC 配置寄存器。 请提供 ADC32RF45的完整寄存器集相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindra、

    对于硬件复位的 ADC 配置、需要配置许多模拟调整寄存器。 对于所有模式、此配置都是固定的。 这些寄存器是 TI 内部的、文档中未对此进行说明。 数据表中介绍了所有数字寄存器(与客户相关)。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将 ADC32RF45配置为 fs=2500MHz 并且旁路模式8224 (通道速率为12.5gbps)。 我计算 了 SYSREF (FS/LMFC)、即2500/1024=2.44140625Mhz。 是否要使用任何其他 SYSREF 频率值以获得更好的性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindra、

    如 www.ti.com/.../sbaa221.pdf 中的表2所示、

    对于8224模式、SYSREF 应为 FS/LCM (64、4×K)/N、并且可以选择 N、使 SYSREF 频率小于5MHz。  

    您选择的频率满足这些条件。 它将提供最佳性能。 此外、SYSREF 可在初始启动后关闭、以避免板载耦合到 ADC 输入和时钟等关键射频信号。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vijay 提供的良好支持、  

    我在 ADC32RF45 (旁路模式8224、FS=2500MHz)上工作、并连接到 Xilinx jesd204b IP。 我在 jesd204b IP 接收器处遇到持续通道错误。  

    我使用 LMK04828为 ADC 和 JESD204B IP 计时。  在 LMK04828中、我将所有时钟输出类型配置为 LVDS。 时钟输出类型 LVDS 是否正常? 或者我需要选择其他类型、如 HSDS 或 LVPECL。

     需要为 ADC (LVDS 或 LVPECL 或 HSDS)提供哪种类型的时钟输出格式?  

    类似地、针对以下项的时钟输出格式:  

    SYSREF 和 JESD204B IP 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindra、

    在 EVM 上、我看到 FPGA 参考时钟(JESD IP 时钟)和 SYSREF 的 LMK 输出格式为 LVDS。

    对于 ADC 时钟输入、 使用 LVPECL 2000mV 格式。 这是 EVM 上的交流耦合。 该格式用于从 LMK 获取最大差分摆幅。  

    对于 ADC SYSREF、使用 LVDS。  

    请验证 ADC 时钟是否为交流耦合、并尝试 使用 LVPECL 2000 mV 格式作为 ADC 时钟。  

    此致、

    Vijay