This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:ADS1292 AC LEAD_OFF 和 DC LEAD_OFF 问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959261/ads1292ecg-fe-ads1292-ac-lead_off-and-dc-lead_off-problem

器件型号:ADS1292ECG-FE

我写信给 您是为了检查 ADS1292ECG-FE 的导联脱落情况

我正在使用 ADS1292ECG-FE 测试导联脱落。

我的问题如下。

1.对于交流导联脱落、是否正确地如下面的图2所示?

如果这是正确的、在使用交流导联脱落时、是否应使用陷波滤波器将其卸下?

2.直流导联脱落和交流导联脱落都会使程序中出现的导联脱落状态指示灯闪烁。

如图1和2所示、ECG 信号现在发出、但 IN1N 显示红色符号。(它实际上在闪烁。)

  

图1.

图2.

图3.  

测试环境

在默认设置中仅更改交流导联脱落或直流导联脱落
只能将心电图发生器、IN1N IN1P 用于输入信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seongbok、您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    由于美国感恩节假期、我们的回应被延迟。

    我们将在下周之前对您的问题作出答复。

    感谢您的耐心和理解。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongbok、

    很抱歉、我们没有早点回来。 感谢您的发帖和耐心等待。

    请查看我对您以下问题的评论。

    1.对于交流导联脱落、是否正确地如下面的图2所示?

    如果这是正确的、在使用交流导联脱落时、是否应使用陷波滤波器将其卸下?

    >>启用时、交流导联脱落信号将叠加在 ECG 信号之上。 您将需要使用陷波滤波器或 LPF 从原始数据中提取 ECG 信号。

    2.直流导联脱落和交流导联脱落都会使程序中出现的导联脱落状态指示灯闪烁。

    如图1和2所示、ECG 信号现在发出、但 IN1N 显示红色符号。(它实际上在闪烁。)

    >>导联脱落状态 LED 仅在将直流导联脱落与片上比较器结合使用时适用。 片上比较器的输出存储在 LOFF_STAT 寄存器中、并作为输出数据流的一部分提供。  

    谢谢。

    -TC