This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:在购买空白版本之前测试无空白版本

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965328/adc128s102-test-the-none-space-version-before-buying-the-space-version

器件型号:ADC128S102

大家好、

客户希望在 购买 ADC128S102QML-SP 之前测试 ADC128S102。 我看到工作温度存在差异。 除了工作温度之外、测试结果是否会有差异?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    ADC128S102在功能上与 ADC128S102QML-SP 器件等效。  您将注意到两个器件之间的性能略有差异、并且已进行了增强以提高辐射性能、但从功能角度来看、它们基本上是相同的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。 我知道我们器件的商业版本和航天版本使用不同的裸片、因此存在一些微小的性能差异。  ADC128S102WGMPR 是 ADC128S102QML-SP 的原型版本、 其性能几乎相同吗?  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于 所有 ADC 参数、ADC128S102WGMPR 在功能上与 ADC128S102QML-SP 完全等效。  但是、这些器件尚未经过任何辐射测试、用于飞行前评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collins、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo