This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:TSW1400EVM GUI

Guru**** 2981550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966120/afe5832evm-tsw1400evm-gui

器件型号:AFE5832EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832、 TSW1400EVM、

大家好、我测试了 DTGC 并得到了该结果图、 但我并不十分理解其含义。"样片"和"ADC 代码"分别收集的输入信号的相关信息是什么?"ADC 输入目标频率"应设置为输入信号的频率、"ADC 输出数据速率"应设置为输入信号频率的四倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我一直在早些时候回答这个问题。 AFE5832是一款可变增益放大器。 DTGC 模式用于设置从低电平到高电平随时间变化的增益。 因此、波形在不同的时间具有不同的增益。 每个 ADC 点为50ns 或20MSPS;现在为5000点*50ns=250us。  增益曲线约为0至200us。 0us 是最小增益、200us 是高增益、然后是低增益。 您必须放大才能看到正弦波。  

    请阅读 AFE5832的数据表、然后您将更好地了解波形的原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSW1400EVM 能否实时捕获信号?还是只能通过"捕获"捕获静态信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、TSW1400无法实时捕获信号。 它是一个事件触发的捕捉。  AFE 生成>10Gbps 的数据,USB 2.0无法进行实时传输

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我通过 DTGC 测试功能收集的超声波回波信号。 这是模拟信号吗?
    您能进行模数转换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是来自 AFE5832的正确数据。 这已经是 ADC 输出。 如果它不是数字信号、则无法在 PC 上显示它。 请阅读 AFE 数据表和 TSW1400用户手册等。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以通过单击文件选项卡来保存数据或图像。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回复!
    AFE5832EVM 的单通道信号 I 输入和 TSW1400EVM 导出的数据为32个通道、我是否仅导出单通道信号?
    此外、当 AFE5832EVM 测试 DTGC 时、增益是固定的。 在图中、我放大了捕获信号后通过分辨率获得的图像、但原始图像无法看到信号、因此导出的 CSV 文件生成的图形也无法看到信号。 您可以更改此放大系数吗?
    但在 DTGC 模式下、似乎无法修改增益大小(请参阅图2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以详细了解 TSW1400 GUI 并了解如何导出单通道数据。 这有可能。 也可以右键单击图形以导出数据。  

    2. 当启用 DTGC 模式时,固定增益将被禁用。 反之亦然。 因此、您只需要选择一种模式。  

    3.如果您可以在 TSW GUI 中看到小信号,您应该能够看到它。  保存的 CSV 文件应与 GUI 显示的完全相同。 没有放大因子。 您可以对数据进行双次检查。  

    谢谢!