你(们)好。
我们在新设计中使用 ADS1248、ANI_TAT_HI_ELP 行的读数(下面原理图的左上角)在整个二进制范围内没有清晰的模式时会有很大的波动、并且该行始终在变化、因此我们无法解释。 其实现方式如下图所示:
我们相信、我们将通过 SW 在其寄存器中执行正确的配置、激励电流= 1mA (IMAG=110b)、使用 IEXC1 (I1DIR=1000)、选择 REFP0/REFP1耦合作为基准输入。 但是、在运行时期间、在由 IEXC1馈入的电阻器 R31上测得的电压始终为0、这表示 ADS1248的引脚#20未输出电流。
对于试验、我们已经将内部基准电压一直打开(VREFCON=1)或者关闭、并且我们甚至从电路中移除了两个二极管(D5和 D6)、并且结果保持不变(波动)。
我们在其配置中可能遗漏的任何内容或电路设计中的错误?
感谢你的任何帮助。