This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:支持范围

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967371/ads124s08evm-supporting-range

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

大家好、

此 ADS124S08EVM 是否支持 PT100的整个温度范围(即-200°C 至850°C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    从 EVM 用户指南第38页的 ADS124S08 EVM 原理图中可以看到、可以将 RTD 连接到 J7端子块、而 R68用作偏置电阻器(RBIAS)、R70用作高侧基准配置中的基准电阻器(RREF)。

    假设 Pt100在850C = 390欧姆且 R70 = 1k 欧姆时、这将允许您测量 Pt100的整个温度范围。 请确保使用符合 IDAC 合规电压和差分基准电压要求的适当 AVDD 电压和 IDAC 设置。

    布莱恩