This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:切换模拟输入时的过程和速度

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966775/ads1260-procedure-and-speed-when-switching-analog-input

器件型号:ADS1260

目前、我希望通过使用 ADS1260将模拟输入从 AIN0转换为 AIN3来获取数字数据(尽可能同时)。
我对当时的程序和速度有疑问。
过程
 步骤如下、是否正确?
 等待 DRDY 变为低电平
 2.输入“高”开始
 3.使用 WREG 命令将 MUXP 设置为 AIN0、将 MUXN 设置为 AINCOM (AINCOM 连接到 GND)
 4.等待 DRDY 变为低电平并使用 RDATA 命令获取转换数据
 5.将 MUXP 设置为 AIN1并执行与3和4相同的操作。
 6.将 MUXP 设置为 AIN2并执行与3和4相同的操作。
 7.将 MUXP 设置为 AIN3并执行与3和4相同的操作。

速度
 如上所述、切换模拟输入的目标以获取数字数据时、采集每条数据需要多长时间?
 是25us、因为它是40KSPS 吗? 还是数据表的转换延迟中描述的179us 最快?
此外、如果有一个设置/程序可以早于上述程序获得、那么您可以告诉我、这会很有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、通过通道进行多路复用和读取数据的过程是正确的。

    转换延迟在数据表的表8中进行了量化、如您所述、最低为179us。 应该注意的是、表8量化了一个通道上一次转换所需的时间。 如果您在同一信道上进行多次测量、则转换时间会缩短。

    例如、如果您以40kSPS 的速率进行采样、则第一次转换将花费179us、如图所示。 第二次转换将采用~1/数据速率、即25us。 第三次转换也需要25us、第4、第5、第6等也是如此 但是、一旦切换输入通道、表8中的延迟也会再次生效。

    因此、对于您的系统、每个通道至少需要179us 的时间才能循环输入、因为似乎每个通道只转换一次。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    明白
    我之所以被保存、是因为我对阅读数据表没有信心

    谢谢你