This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADS7038-Q1采集时间和安静采集时间

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966749/ads7038-q1-ads7038-q1-acquisition-time-and-quiet-acquisition-time

器件型号:ADS7038-Q1

大家好、

客户希望了解安静采集时间的含义。 您能否解释一下采集时间与静默采集时间之间的差异?

BR、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    tQUIET  时间是最后一个 SCLK 脉冲下降沿和/CS 的下一个上升沿之间的延迟、这是一个实际的转换开始信号、它不应被称为"安静采集时间"、而应在数据表中被称为"安静时间"或"延迟时间"。

     Tacq 是 ADC 在内部采样保持电路上稳定输入信号以实现指定性能所需的采集时间、这是 ADC 的实际采集时间。

    此致、

    戴尔