This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:在 EVM 板上使用外部电源

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966533/ads131a04evm-using-external-power-supply-with-the-evm-board

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

大家好,大家都对这个季节的赞美,我受到了一场非常不幸的事情的打击。 我的 EVM 板的 USB 连接器发生了故障(如下图所示)、我仍在积极使用该连接器来评估 ADS131a04、但可喜的是我使用来自接头的 MCU 信号、因此 USB 仅用作电源、 我基本上是在询问我如何使用通过 F1和 J5提供的外部电源端口,简单地说,哪些组件需要组装或不组装,以及我将保留什么标题位置?  

感谢您的观看、Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    快乐的假期! 很遗憾听到接头损坏的消息...

    我认为 J4 (靠近 F1)或 J5连接器对您没有太大用处、除非您组装 U18和支持组件。  如需完整的原理图、请参阅 www.ti.com/.../sbau259a.pdf

    但是、您可以将一根导线焊接到以下任何位置并为其提供5V 电压:

    JP3接头可能最容易在不焊接的情况下进行访问、但您需要为两个底部引脚(标记为 AVDD 和 DVDD)提供5V 电压。

    如果麻烦太多、而您更愿意更换电路板、请告诉我、我还能帮您获取新的 EVM。