This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:11.

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966714/ads1256-11

器件型号:ADS1256

20天前提出了这个问题、没有找到任何有价值的技术支持。 希望再次了解技术并指明方向:
当采样固定电平时、例如使用2.5/5/10SPS ADS1256时为2.5V、精确测量的电压为2.5V、但在低侧使用其他更快的 SPS ADS1256测量电压太多(当测量的100SPS 时仅为2.03V;更高的 SPS、测量的电压更低)。 所有通道、单端和差分问题都相同。
我根据  手册使用了周期读取模式,等待 DRDY 处于低电平,新通道切换,读取之前的转换值...
从官方网站开始、然后转到支持 E2E 、这是一系列操作、到今天、将近20天、问题没有得到回应、专业 TI 专家在哪里可以找到? 帮我!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否提供20天前您之前发布的帖子的链接? 我找不到、但我想回顾一下。

    您能否提供有关您的特定应用的更多信息?

    • 系统原理图、以便我们可以查看器件是如何设置的
    • ADS1256寄存器设置
    • 您认为有用的任何其他信息

    听起来您是在正确读取数据、因此我猜您的电路中的某个位置会出现稳定问题。 请告诉我们。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我只想知道为什么要增加 SPS,结果低于2.5SPS,只有一个问题我问了很多次,没有回复!!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您无法获得所需结果的原因可能有很多。 如果您不提供更多信息、我只能猜测您的问题是什么。

    正如我在前一篇文章中所说的、这听起来像是模拟设置问题。 换句话说、您的输入信号需要很长时间才能稳定、因此随着您提高数据速率、您开始对不稳定信号进行采样、从而导致误差。

    但是、除非您提供有关系统的更多信息、否则很难知道这是不是问题、甚至告诉您如何解决。 请提供原理图和您的寄存器设置、以便我进一步为您提供帮助。

    布莱恩