This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL080:数据表错误(推荐的驱动程序 LMH6650不存在和#39;t 存在?)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL080, LMH6550, ADC12DL066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967066/adc12dl080-datasheet-error-recommended-driver-lmh6650-doesn-t-exist

器件型号:ADC12DL080
主题中讨论的其他器件: LMH6550ADC12DL066

我查看 的是 ADC12DL080数据表、其中的驱动电路在图44 "电路的可选放大器驱动"中非常有用:

 该图使用称为 LMH6650的放大器。  就我所能说的、该部件不存在。  经过一些猜测工作后、我想知道 它是否应该是 LMH6550 (对于应用而言、这看起来是一个合理的器件)、并且数据表将5更改为6?  我想确保我了解推荐的驱动器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这是一个拼写错误。 器件型号应为 LMH6550。 这在 ADC12DL066数据表中正确显示。

    此致、

    Jim