This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320EVM-PDK:ADCPro 中填充的采样率与所示的采样率不同

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959968/ads8320evm-pdk-adcpro-the-sampling-rate-filled-in-is-different-from-that-shown

器件型号:ADS8320EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCPro

您好!

 我使用 ADCPro 来获取 ADC8320EVM 的数据记录器、 填充的采样率与 shown.it 显示的采样率不同、当我填充100K SPS 的采样率时、采样率为2.4M SPS。

显示的采样率将是输入的24倍、测试频率将相应地发生变化。

我的计算机系统为 Windows 10、从 ADS8320EVM-PDK 评估板下载了8320EVM-PDK |德州仪器 TI.com

在图中、输入信号频率为1.21khz、但捕获的数据显示为29.037khz。我不知道原因是什么、您能帮您解决吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6458999:

    请允许相应的工程师延迟技术支持、因为这是美国的假日时间。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问是否有解决上述问题的办法? 如果方便、请回复我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以重新连接初始帖子中的图像? 它们上传不正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天的测试结果与上一张屏幕截图略有不同、但性能指标与规格仍有很大不同、采样率仍将比输入高24倍