This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《DAC101S101:DAC101S101电容器应用指南》

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967064/dac101s101-dac101s101-capacitor-application-guide

器件型号:DAC101S101

规格 建议旁路电容器使用10uF 钽电容器+ 0.1uF。 但 EV 产品上不允许使用钽电容器、因此在进行数据审查时、我们的设计与原始制造商的建议不匹配。
当前设计使用2.2uF MLCC*x2 + 0.1uF MLCC。 是否需要针对此类电容配置调整原始出厂评估? 你有什么建议吗? 谢谢

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    MLCC 电容器可用于此决定。  我建议使用 X7R 或 X5R 型电容器。

    谢谢、

    Paul