This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98722:任何评估板或参考设计

Guru**** 2560090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98722, LM98620, LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960067/lm98722-any-evaluation-board-or-a-reference-design

器件型号:LM98722
主题中讨论的其他器件: LM98620LM98725

我们希望在设计用于扫描应用的 CCD RGB 传感器时使用该部件。 但无法找到任何评估板或任何类型的参考设计或代码示例开始使用? TI 能否提供更多信息来帮助我们快速入门、而无需花费大量时间通过288个以上的寄存器并尝试对其进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在12月2日前调查您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的产品。 遗憾的是、TI 没有 LM98722的参考设计和代码示例。 数据表只是我们提供的文档。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到这种反应有点失望。 如果我们决定使用 LM9872x、我们可以从 TI 获得哪种支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 数据表是我们提供 LM98725信息的文档。 仅供参考。 LM98620也是 TI 的扫描仪 AFE 器件。 我们有 LM98620的寄存器设置示例。 该器件可用作3通道 AFE、但它没有时序发生器和10位。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是、根据我们的理解、配置 ADC 并不是什么问题。 但是、了解和浏览用于计时生成的近200个寄存器以及了解这近200个寄存器中的多个标志和位似乎是一项艰巨的任务。 我们希望 TI 能够为任何三线 CCD 传感器提供至少一个示例寄存器设置、从而减轻一些简单的任务。

    我相信很多客户会从这些示例中受益匪浅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。 虽然  此器件不存在此类工具、但很感谢您分享反馈。

    此致

    Shinya