This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:AVDD=5V 时的输入过压保护限制

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966958/ads8689-input-overvoltage-protection-limits-when-avdd-5v

器件型号:ADS8689

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 在表1的|VRANGE|<|VIN|<|VOVP|的条件下、为什么"不推荐长时间使用"? 您是否希望防止在 1M Ω 输入电阻器前打开具有基于 SCR 结构的内部 ESD 二极管? 还是不建议实际使用 AVDD=5V 的输入过压保护?

问题2. 在|VRANGE|<|VIN|<|VOVP|的情况下、建议使用什么输入保护、例如使用外部 TVS 二极管? 客户希望实现输入过压保护以延长使用时间、而不是 ESD 或浪涌事件等瞬态保护。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    如果在 ADC 上施加过载信号的时间延长(时间更长)、则内部二极管将始终导通。 首先、内部二极管旨在保护器件免受瞬态信号的影响、而不是针对连续过载信号(EOS)。 其次、有开启基于 SCR 的输入结构的风险、触发器件后、必须将其复位。  

    2.客户需要外部保护。 可以使用 TVS 二极管或肖特基二极管、在不同解决方案之间进行一些权衡、请参阅 高精度实验室-数据转换器上的电气过载 了解更多详细信息。

    此致、

    戴尔