This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:CLR 信号的上升/下降时间非常慢

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966847/dac7760-very-slow-rise-fall-time-for-clr-signal

器件型号:DAC7760

您好!

我的客户对 DAC7760的 CLR 输入信号有疑问。
下面的波形是 CLR 信号(CH3:紫色)和 IOUT 信号(CH1;蓝色)。
CLR 函数本身在此波形中运行良好。 到目前为止,他们没有任何问题。
问题是上升、该 CLR 信号的上升时间非常慢。
您是否看到这种非常慢的 CLR 信号有任何可能的问题?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    这对于器件来说不应该是问题。

    谢谢、

    Paul